This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:多路输出反激式转换器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467329/ucc28750-multi-output-flyback-converter

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件:UCC28730

工具与软件:

您好、e

我正在设计用于电机驱动器应用的反激式转换器、其规格如下:  

输入:350VDC 至850VDC、标称600VDC

输出1:18V、1A 稳压非隔离式

输出2:190V、200mA 非稳压隔离

输出3:8V、1A 非稳压隔离式

webench 电源设计人员不允许我设计多输出反激式转换器。 我不熟悉反激式转换器的设计。 您能向我推荐几款适用于该应用的 IC 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    有。 WEBENCH 当前不会创建多个输出设计、我正努力实现比添加的功能更多功能。

    与此同时、下面是一个基于 UCC28742 (PMP38031)的参考设计示例。 虽然功率和电压电平与目标不同、但可以将其作为一个良好的起点。  

    我们还提供了 PMP40163 、其中展示了如何处理 UCC28730的更宽输入范围

    UCC28750也可以提供此功能、但整体效率和轻负载性能将不如 UCC28730达到的出色。

    我希望这能解答您的问题。