This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A 效率低于预期

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467150/tps61021a-tps61021a-lower-efficiency-than-expected

器件型号:TPS61021A

工具与软件:

你(们)好

我目前正在使用您的 TPS61021A 直流/直流转换器通过两节串联的 AAA 电池生成3.3V 输出。 我的系统的运行条件如下:

  • 输入电压(Vi): 1.8V–3.0V
  • 输出电压(Vo): 3.3V

在分析程序执行期间系统的电流消耗时、我观察到明显和意外的电流尖峰。 此外、当输入电压接近3.0V 时、系统的整体性能似乎明显下降。

您能否说明一下、在这些运行条件下 TPS61021A 是否预计会出现这种行为? 是否有任何可提高系统性能或缓解观察到的电流尖峰的具体建议?

提前感谢您的支持。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasib、

    请分享您观察到的尖峰的一些详细信息(例如、在何处观察到这些尖峰?) 和您提到的性能下降。 到底发生了什么? 最好分享一些问题的示波器截图。

    通常、如果负载较低、TPS61021A 以 PFM 模式运行、请查看以下应用曲线: https://www.ti.com/document-viewer/TPS61021A/datasheet#application_and_implementation/SLVSDM05280

    这意味着为了提高效率、该器件不会永久开关。 您看到的电流尖峰是什么吗?

    此致、
    Brigitte