请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61021A 工具与软件:
你(们)好
我目前正在使用您的 TPS61021A 直流/直流转换器通过两节串联的 AAA 电池生成3.3V 输出。 我的系统的运行条件如下:
- 输入电压(Vi): 1.8V–3.0V
- 输出电压(Vo): 3.3V
在分析程序执行期间系统的电流消耗时、我观察到明显和意外的电流尖峰。 此外、当输入电压接近3.0V 时、系统的整体性能似乎明显下降。
您能否说明一下、在这些运行条件下 TPS61021A 是否预计会出现这种行为? 是否有任何可提高系统性能或缓解观察到的电流尖峰的具体建议?
提前感谢您的支持。