This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:小幅电压斜升

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466398/lm2611-small-voltage-ramp-up

器件型号:LM2611

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我向您添加了我的电路、但我做了一处修改、将 SHDN 引脚与我的 MCU 连接以控制使能。 然后、我观察到在使能触发电压之前电压出现了小幅上升。

我的问题是、能否将 SHDN 引脚用作启用?

黄色- 3.3V (触发信号)绿色--4.15V (输出)

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    感谢您通过 e2e 联系我们。 第一个问题的答案是可以、您可以使用/SHDN 引脚作为器件的使能引脚。 此外、原理图看起来很好、但我想说明的是、在 C408具有如此高的电容时、反馈将非常慢。

    对于您看到的小凸点、这可能与二极管有关、在施加 Vin 时很可能发生凸点。 我会检查输入信号以确保它。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    是的、根据您的怀疑、施加 Vin 后会出现凸起。 有什么建议可以解决吗?

    黄色- 7V (Vin)绿色--4.15V (Vout)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    仅供参考、这是我的原始电路的波形。 我使用 MCU 来启用它的原因是因为我要平滑7V (Vin)的上升。

    可能也需要您对此提供建议。  

    那么、如何在 T I-TINA 仿真或 Webench 中对该电路进行仿真?

    黄色- 7V (输入电压);绿色--4.15V (输出电压)

    感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    这种小的凸起是由 Cuk 拓扑工作所固有的二极管 D24引起的、因此、无法消除二极管 D24。 你唯一能做的就是通过使 Vin 斜坡变慢来使它变慢。

    要进行电路仿真、请使用 我们最新的仿真工具 PSpice for TI。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    感谢您的回答。 我现在将接受这个答案。

    此致