This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:TPS40140外部 SYNC 频率范围

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143, TPS40140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453314/lm25143-tps40140-external-sync-frequency-range

器件型号:LM25143
Thread 中讨论的其他器件: TPS40140

工具与软件:

您好!

对于8V 到18V 的输入范围、+/-20%的"外部同步频率范围"是指定的(数据表第11页)。 当 V_IN 接近42V 时、该范围会发生什么情况?

此外、 +/-20%范围是否考虑了由 RT 电阻器设置的内部振荡器时钟频率的变化(当 R_RT = 100k Ω 时、为195kHz 至245kHz:第12页的第8.6节)。

所考虑的应用需要外部同步功能、并且外部时钟频率是180kHz 至260kHz 范围内的任意值。  当 R_RT 设置为100k Ω 时、LM25143是否能够处理该情况?

谢谢!

Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    此器件在42V 时应该正常。 数据表中列出的条件就是测试规格的位置、以及相对于该规格的最佳性能。

    当您设置 RT=100kHz 时、+/-20%将表示在器件上测得的任何开关频率。 您需要考虑内部时钟的变化、以计算开关频率的最坏情况。

    LM25143能够满足该要求、但您需要计算最坏情况下的频率变化并在设计中加以考虑。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    非常感谢您的答复。

    好的。 然后、如果我理解正确、 一旦考虑到内部时钟频率变化、R_RT = 100k Ω 时的可靠外部同步频率范围仅为196 (=245 * 0.8) kHz 至234 (=195 * 1.2) kHz。

    您能否建议一些工作方法、使解决方案在 180kHz 至260kHz 的外部同步频率范围内可靠地工作?

    谢谢、此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    这些是器件内的变化规格、没有针对这些内部参数的权变措施。

    器件能够满足应用条件、但如果您担心可能的最坏情况频率范围、则必须根据数据表中列出的限制进行计算。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    再次感谢您的快速响应。

    好的。 我理解。

    此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    由于此问题似乎已得到解决、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    我们正在考虑将 TPS40140用于 此应用(尽管它是一款旧器件、TI 不再推荐将其用于新设计)。 遗憾的是、建议的替代 TPS40322 不支持 Vin 范围!)。 TPS40140是否对外部 SYNC 频率范围有任何限制? 数据表未提及任何此类内容!

    谢谢、此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    不应使用不推荐用于新设计的器件。  

    如果您正在寻找中输入电压范围内的新款器件、我会将该主题迁移到相关产品线。

    适用于宽输入电压范围的最佳器件仍然是 LM25143。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    感谢您的快速响应。

    我理解。 LM25143除了一个符合要求外、每个方面都符合该法案的要求。 如前所述、LM25143似乎不支持所考虑应用所需的180kHz 至260kHz (或至少190kHz 至250kHz)外部同步频率范围。 希望有一些方法能够确保  LM25143 能够在该频率范围内可靠地工作。 如果您能将该主题转移到相关产品线、我们将不胜感激。  

    此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    TPS40140可以支持 频率为主 PWM 频率6或8倍的外部时钟脉冲流。 但是、我们不建议将此器件用于新的设计。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    感谢您的答复。

    我知道不再推荐在新设计中使用 TPS40140。 尽管如此、它 似乎是唯一符合我们要求的器件!

    由于内部振荡器在 TPS40140的外部时钟模式下被禁用(通过将 RT 引脚连接到 BP5)、因此我假设外部同步/时钟频率范围与内部振荡器时钟频率无关(与 LM25143不同)、并且可以是"Phase 频率设置范围150kHz 至1000kHz 的6或8倍。 是这样吗?

    此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    是的、内部时钟被禁用、这样外部时钟将与内部时钟无关。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    好的、感谢您的确认。

    此致、

    Eldho