This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:轻负载时输出振荡

Guru**** 2559080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467350/lm5050-1-output-oscillates-when-light-load

器件型号:LM5050-1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们已经阅读了以下问答

输出纹波问题与下面的问题类似。

LM5050输出振荡-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我们的问题还在于消除轻负载时的纹波电压。

我们可以通过在检测引脚上添加 RC 滤波器来解决这一问题。

问题1。 R1的上限是多少?

问题2: 在此 QA 中、R1的值为10欧姆、但请告诉我们、如果我们将其增加到(例如1k 欧姆或更高)、将会出现什么问题。

您可以帮助解决此问题、以便我们为您提供快速解决此问题的支持吗?

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahiro:

    增加更高的电阻将改变反向电流阻断阈值、并会阻碍调节电压。  

    较高的电阻也意味着在真正反向电流阻断场景中阻断反向电流的延迟较高。

    此致、

    Shiven Dhir