This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:使用负载断开开关控制 HGATE 时省略电池反向保护 DGATE

Guru**** 2554630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, LM74502-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462257/lm7480-q1-omitting-reverse-battery-protection-dgate-using-load-disconnect-switch-control-hgate

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM74502-Q1、LM7481-Q1、

工具与软件:

您好!

参考下面数据表中的图像。

我想省略与理想二极管 功能相关的 FET Q1。
但使用与负载开关功能相关的 FET Q2。
以实现反向电压保护。

我的目标是提供反向电压保护、但允许反向电流。
它将用于电池接口、在该接口中电池可以充电和放电。

推荐的方法是什么?

如果引脚 A 和引脚 C 以相同电压连接在一起、并且未组装 Q1、Q2是否会正常运行?

谢谢

编辑: 我不想使用 LM74801-Q1型号、因为 我将在设计的其他地方使用 LM74800-Q1。

 9.2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:

    您能从我们的产品系列中查看一下 LM74502-Q1吗?

    LM74502-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven、您好!

    您推荐的 LM74502-Q1正是我想要的功能。  
    但我想重复使用 LM7480-Q1或 LM7481-Q1 、这在设计的其他地方是存在的、用于实现 BOM 整合。

    如何 使用 LM7480-Q1 或 LM7481-Q1实现与 LM74502-Q1类似的行为 

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:

    遗憾的是、LM74800-Q1中无法禁用反向电流阻断功能。 移除 Q1并将 A 短接至 C 应该没有问题、但您将失去反极性保护。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    "移除 Q1并将 A 短接至 C 应该没有问题、但您将失去反极性保护"。

    如果我使用了2个带 HGATE 的背对背 FET、我认为这会提供反向电压保护而不是反向电流保护吗?
    这是我的目标。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:

    您是否能够展示您计划如何仅使用 HGATE 来设计背对背 FET。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:

    该方案无法正常工作。 在反极性期间、Q1 FET 将导通。 如何实现?

    由于 VIN (Q1的源极)一开始将为负、且其栅极(HGATE)将为零伏、因此 VGS 将为高电平、FET 将导通。  

    VS 引脚将读取负电压并损坏控制器。 即使是 VOUT 也将读取负电压、并且不会提供保护。  

    我仍然建议使用 LM7502、这是一种非常简单的实现。

    此致、

    Shiven Dhir