This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:通过单个控制器控制多个背对背 MOSFET

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467114/lm7480-q1-control-multiple-back-to-back-mosfets-with-single-controller

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

我想知道"单个"LM7480-Q1理想二极管控制器是否可以控制多个背对背 MOSFET (并联组以增加电流容量)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    是的、LM7480-Q1能够做到这一点。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven,

    这是为了澄清我的应用。 我将使用一个 LM7480-Q1来导通和关断4个 并联的背对背 MOSFET 理想二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    可以如图所示驱动并联 FET。

    此处每个矩形代表一个 MOSFET。  

    DG 代表 DGATE。

    Hg 代表 HGATE。

    此致、

    Shiven Dhir