This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:该封装是否可以将 SLUA271A 安装到基座?

Guru**** 2874320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466642/tps1663-shall-the-footprint-take-slua271a-into-acount

器件型号:TPS1663

工具与软件:

 TPS16630RGET 具有 VQFN (24)封装。 ´s TI 在 SLUA271A 中的建议、我们的库管理员在引脚1处放置了禁止区域(方形)。 我在 TI 网站上找不到此文档、我只从库管理员处获取了一张快照(见下文)。 根据 TPS1663x 数据表中的"10.5.2布局示例"、这是禁止布线的块。

SLUA271A 的第3.5节中的建议是否与 采用 VQFN 封装的 TPS1663x 相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stonos、

    我在 TPS1663 EVM 设计中没有看到这种情况。

    您也可以在 TPS1663 EVM 中查看它。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我正在寻找 TI 的答案来回答关于"...某些 QFN 配置利用暴露的金属引脚1功能..."的问题 适用于 TPS1663x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stonos、

    具有不必要的功能是一种不错的做法。