This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:当 ON 引脚为低电平时、TPS22919输出仍偏置、且通过 QOD 放电输出以1k 的电阻拉至低电平。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464855/tps22919-tps22919-output-still-biased-when-on-pin-is-low-and-output-pulled-low-with-1k-through-qod-discharge-output

器件型号:TPS22919

工具与软件:

e2e.ti.com/.../TPS22919-Circuit.pdf

尊敬的技术专家:

当我们将 ON 引脚(引脚3)从3V 切换至0V 时、我们会看到一些奇怪的行为、 输出为1K 的 QOD 电阻器(通过 QOD 引脚拉至接地)、我们仍测得约1V 的输出偏置电压。   

当我们在此时将值足够低的电阻连接到 QOD 引脚(R104约为100 Ω)时、输出将被切换、不再偏置、并且输出电流将降至<1uA。

为什么 ON 引脚小于0.35V、为什么仍有大约1mA 的输出电流流动?

为了确保输出关闭、QOD 电阻器的安全值是多少?

提前感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    如保持1k Ω 电阻、即使电流小至1mA、您也会看到输出电压为1V。 当您减小该电阻时、Vout 也会降低。 现在、重要的问题是、产生该电流的原因是什么。  

    除了随附的原理图中所示的连接外、您是否在输出端连接了任何其他连接。

    我预计器件不会在 IN 和 OUT 之间泄漏1mA 电流。 我刚才提到了一些可能有助于解决此问题的事项。

    • 只需检查 ON 引脚处的电压。 可能在开启时使用更强的下拉。
    • 断开器件输出端的所有负载、并再次对其进行验证。

    如果这样做有帮助还是无效、请告诉我。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的建议。

    我们进行了一些电压测量、并将其写在下面的原理图中。

    我们实际上通过电阻器 R109向输出端提供一定的拉电流。

    但不足以将 R104 QOD 电阻提升至1.12V 的电压电平

    似乎通过向输出端提供少量电流、会导致从 TPS22919从输入端到输出端产生偏置电流、这是可能的吗?

    谢谢。

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的帮助、我们最终解决了这个问题。

    当 TPS22919关闭时、输出电压将下降。

    电压下降期间、U16 TMUX 的选择引脚在某一点上将传递1V 的电压。 (请参阅随附的原理图)

    该1.0V 的 SEL 电压将导致在内部将 S1连接到 S2引脚、电流可以从 VREF (2V)飞行至+3V3_CHG_EN。

    此电流将把 TPS22919输出提升到1.12V 并保持在此电平。

    此致、

    Danny Cornelissen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的更新。 总是很乐意帮助你:)  

    我要结束该主题帖。 对于后续问题、您可以在此处回复或创建新主题并包含此主题的链接。  

    此致、
    Arush