This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:更改电池充电电流值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465754/tps25751-change-battery-charging-current-value

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25792

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们将考虑使用 TPS25751和 BQ25792。

我们还使用 USBCPD 应用程序自定义工具为 TPS25751创建了一个项目。

我已将电池充电电流设置为3A 作为默认值、但我想根据温度变化更改此电池充电电流。

请告知我们该方法是否可行。

我检查了 TPS25751的 TRM、但找不到任何有关电池充电电流的设置。

TPS25751技术参考手册(修订版 A)

您是否认为可以通过设置 BQ25792的 JEITA_ISETC 寄存器来处理该问题?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:  

    感谢您联系我们!

    • TPS25751无法动态更改电池充电电流。
    • BQ 上的 JEITA_ISETC 寄存器将设置为其默认值。  

      

    • TPS25751能够通过4CC 命令'I2Cw'从 MCU 向 BQ 发送 I2C 写入数据。 您可以使用此4CC 命令写入 JEITA 寄存器。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya、

    感谢您的支持。

    我们将考虑根据您提供的信息对其进行配置。

    此致、

    Masashi