This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:正在充电、正在获取 reg0b 0xA6读取

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456683/bq25895-not-charging-getting-reg0b-0xa6-read

器件型号:BQ25895
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好(抱歉、重新发布为新问题)

Im 在获取  BQ25895 芯片为电池充电时遇到问题。  

第一 ID 想要排除原理图存在问题、我使用的是定制 PCB、原理图如下所示。 我们使用两个18650电池(并联) 为电池充电、我们有一个太阳能窗格和标准 USBC。如果您看到任何问题、请告诉我。  

然后 对于使用 Mac 的寄存器 Im、因此必须通过 UTM 安装 BQstudio 并将寄存器直接写入固件。 但我是否完全扰乱了这些设置? 我尝试了这里的一切。  

 

以下是我在上传固件后得到的读数  

BQ 地址= 0x6A

REG0:0x79

REG1:0x5

REG2:0x3D

REG3:0x3C

REG4:0x14

REG5:0x13

REG6:0x5F

REG7:0x81

REG8:0xCB

REG9:0x4

REGA:0x93

REGB:0xA6

REGC:0x1

寄存器:0x97

寄存器:0x4C

REGF:0x4E

REG10:0x7F

REG11:0x97

REG12:0x0

REG13:0xB9

REG14:0x39

请告诉我、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kasey、

    感谢您提供原理图和寄存器值。 我查看了原理图、没有看到任何重大问题。 但是、由于您使用的是太阳能电池板输入、我建议查看此 TI 参考设计、以通过 BQ25895实现 MPPT (最大功率点跟踪):

    适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计

    我看到寄存器0C 位2-0的读数为001、这意味着 NTC 故障状态报告"TS COLD"、因此充电暂停。 我还看到寄存器10位6-0的读数为7F、这表示 TS 电压(以 REGN 的百分比表示)约为80.055%、高于低温电池温度上升阈值(通常为73.25%)。 如果电池实际并非低温、则所使用的 NTC 可能会出现问题。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重试-此处是更新的读数-  Charging_Check:Temp=34.07c、REG00=1x48、REG01=1xE5、REG02=1xF5、REG03=1x1A、 REG04= 1x96、REG05=1x13、REG06=1x5F、REG07=1x89、REG08=1x67、 REG09= 1x14、REG0A=1x92、REG0B=1xA6、REG0C=1x01、REG0D=1x12、 REG0E= 1x50、REG0F=1x53、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我还需要以编程方式将 CE 引脚设置为低电平吗? 但在物理上被拉低了、但不确定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说,我尝试了每一个设置编程 (12小时一天12天),有时它会收取少量费用,但仍在0B 发送 A6或 A7,所以我混乱的设置更多和混乱的一切。 Im 丢失了、如果它不是硬件问题、我不明白为什么 它如此复杂。 我想使用这个芯片、但不知道怎么办。 请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kasey、

    正如 Alec 提到的、您的 NTC 似乎没有正确连接、或者其特性与我们在 EVM 中使用的 NTC 大不相同、并为103AT-3提供参考 RT1和 RT2值。

    您能否提供 NTC 器件型号或数据表?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是问题所在! 解决该问题后、我们将通过10k 电阻器将其连接到 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 e2e 被视为已解决和已关闭。

    谢谢!