This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:针对32节电池 BMS 的 AFE 堆叠、Bq 突然关闭

Guru**** 2581005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465513/bq76952-bq-shutting-down-abruptly-for-afe-stacking-for-32-cell-bms

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我们为32节电池 BMS 堆叠了2个 AFE。 此处、我们使用 NPN 晶体管作为逻辑电平转换器、以便在复位和关断引脚的两个 AFE 之间进行通信。 该设计采用的方式是、如果 AFE 的任一复位和关断引脚变为高电平、则相同情况会反映在另一 AFE 的复位和关断引脚上、它应该会关断。
(如果 AFE RESET SHUTDOWN 引脚为高电平、电压超过1.18V、则 AFE 将关断、
如果 AFE RESET 关断引脚处于低电平、低于0.59V、则 AFE 将开启)

带宽限制
U1 AFE 会监测电芯1至16和
U2 AFE 监控电芯17至32。

我们面临的问题是、当我们连接电芯线束并启动 BMS 时、U1开启、U2关闭并向 U1发送信号以关闭。 U2会再次开启并不断复位。 但 U1未导通。 如果我们正在连接充电器、那么 BMS 可以正常工作。 仅在启动 BMS 时才会出现此问题。

连接会显示在上传的图像中。
(GND_H 为52.6V WRT 至 GND 的电势。
REG2_U2为3.3V WRT GND_H
REG2_U1为3.3V WRT GND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimple、

    请给我一些时间来仔细检查并考虑可能发生的情况。 您是否先连接 U1的电池、然后在几秒后连接 U2?

    BQ769x2复位常见问题解答 和 BQ769x2 关断常见问题解答 也可能有助于参阅。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis_H、

    是的、我们首先连接 U1的电池、几秒钟后再连接 U2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis_H:

    我们正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimple、

    感谢您的耐心。

    根据我们可以知道的以及仿真此设计的尝试、为什么 U1会关断、因为 REG2-U1会将 U1的 RST_SHUT 拉高1秒或更长时间、从而导致该器件在系统启动时关断。

    至于 U2不断复位、您能否在 U1和 U2以及 REG2-U1和 REG2-U2共享 RST_SHUT 的波形? 根据常见问题解答中列出的发生复位的时间和可能性、这很可能是由于 RST_SHUT 引脚被驱动为高电平的时间不到1秒、但是是否是这种情况并不完全清楚。

    此致、
    Alexis