This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:输入电压波动时的输出电压精度

Guru**** 2503215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466787/tps65320d-q1-output-voltage-accuracy-when-input-voltage-fluctuates

器件型号:TPS65320D-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1117LV

工具与软件:

当输入电压波动时、直流/直流和 LDO 输出是否具有稳定电压? 我们知道汽车蓄电池的电压波动几伏是正常的、如果出现跨接启动或更换蓄电池、它甚至可能会升高得多。 只需确保在直流/直流输出设置为5V 时使用额定 Vin_max 为5.5V 的线性稳压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

     您能否分享实际的原理图 以便更好地理解您的问题?  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的。 只需确保 TPS65320D 的 LDO 稳压器下游是安全的、即使存在电压 surges.e2e.ti.com/.../65320-1117.pdf 也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

     是的;由于 LDO VIN 最大值高达20V、因此是安全的。  

     

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我们使用的电压稳压器:TLV1117LV 的最大输入电压为5.5V。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv1117lv.pdf

    根据 TPS65320D 数据表、DC-DC 输出精度为2%、但我的同事说当出现电压浪涌时、它也许不会保持在那个范围内。 选择最大输入电压更高的 LDO 是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

     TLV1117LV 具有"绝对最大 VIN:6V";在 直流/直流输出设置为5V 的情况下、应该可以正常工作。 当然、最好选择具有更高 Vin max 的 LDO

    谢谢!

    Phil