This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:TPS3704-Q1

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006-Q1, TPS3704, TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465257/tps3704-q1-tps3704-q1

器件型号:TPS3704-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS3704TPS3703-Q1、TPS389006-Q1

工具与软件:

电阻计算器时的平均电流。 Excel 文件夹、如果我们要使用%4阈值版本的产品、则不能在 R1和 R2 %0.1容差的+-%5净阈值范围内。 但22. 数据表页面指示 ME %4阈值乘积可用于%5容限 MCU。

您能否告诉我 TPS3704的可调节版本选项、该选项可以处理%5阈值 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。

    您能否首先告诉我您要尝试监控的标称电压是多少? 以及从计算器中选择了哪些电阻器值

    我要检查计算器是否提供了正确的信息。  

    谢谢!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您指出您的3.3V 示例时、我想提前监控3.3V。 用户输入阈值%4、R2 16k Ω、R1 50.5k Ω、Vsense=0.8V、Isensemultiplier=142。 电阻容差%0.1。 计算器得出 VmonOV max 为3.49258V。 它不在3.3V+%5范围内、根据这些值、其他限制也是类似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还运行这款计算器、在我们考虑您的要求时、0.4V (4%)似乎是您要寻找的 OPN。 遗憾的是、我们没有该 OPN 选项。  

    您是否在寻找单通道监控? 如果是这种情况、请检查 TPS3703-Q1; 最大精度0.7%允许使用外部电阻器调节电压阈值、而不会增加器件的主要误差

    型号: TPS3703B3080DSERQ1 可调节(3%)

    请检查此器件、如果您要使用它、我可以检查电阻器值。 我们没有这一款的计算器。

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望监控 FPGA 电源1.2V、2.5V 和3.3V。 FPGA 工作电压范围为-+%5限值。 我需要检测这些电压是否在限值范围内。 如果可能、我想使用电压监控单个3通道电压监控 IC? 您能向我推荐一种可以实现此功能的材料吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将与您联系、了解机会详情、以便了解我们如何能够更好地提供支持。  

    但我想重点介绍一下 TPS389006-Q1、它是一款高精度(±6mV 阈值精度)多通道电压监控器、专为采用低压电源轨运行且电源容差裕度非常小的系统而设计。

    此致!

    Sila Atalar