This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:PSFB 充电器

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467083/ucc28951-psfb-charger

器件型号:UCC28951

工具与软件:

您好!

是否可以在 UCC28951上绕过低负载突发模式?  

 在我的应用中、~10kHz 的振动不如初始电池充电时间内的损耗更理想。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    低负载降压模式基于 Rtmin 选择的最短导通时间。  当电压放大器所需的电压低于 tmin 时、设计将会突发。

     

    没有办法禁用这种功能。  不过、您 可以将 Rtmin 设置为10k 欧姆的最低值、这将为您提供大约50ns 的最小导通时间。

    这将确保进入突发模式之前具有最低占空比。

     

     

    另外、您还可以添加一些预加载、防止设计突发。   这只需要在输出端添加一个高阻抗电阻器。  我只会添加您需要的东西来防止设计爆裂。

     

    另一个有用的方法是确保斜坡补偿至少为200mV。  这样、当您没有负载且电流感应信号非常小时、斜率补偿将充当 PWM 斜坡、并允许您在缺少电流感应信号的情况下控制占空比。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、