This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:测量电池电压需要多长时间? 借助 TMS570LC4357 MCU、BQ79718-Q1 CMIC

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459175/bq79600-q1-how-long-does-it-take-to-measure-the-cell-voltage-with-tms570lc4357-mcu-bq79718-q1-cmic

器件型号:BQ79600-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ79718-Q1TMS570LC4357

工具与软件:

你好,这是 JJ

我想知道 使用 TMS570LC4357 MCU、BQ79718-Q1 CMIC 和 BQ79600-Q1 收发器测量电池电压需要多长时间。

问题1。

此过程是否正确?

  1.    MCU 向 CMIC 发送 ADC 转换信号
  2.    收发器获取该信号并将其发送到 CMIC
  3.    CMIC 获取该信号、转换为包含电芯电压的 ADC
  4.    MCU 向 CMIC 发送电芯电压读数信号
  5.    收发器 也执行相同的操作
  6.    CMIC 获取该信号、将其发送到 ADC 转换值 到 MCU
  7.    收发器 也执行相同的操作
  8.    MCU 最终获取电芯电压值

问题2:

如果 Q1正确、那么测量每级的这些电压需要多长时间?

(整个周期测量电芯电压的时间、每级发送/接收信号的时间、转换电芯电压的时间。 等)

我问这个问题的原因是、当我们使用 GUI 或其他工具监测菊花链系统中的电池电压时、

应以最低的延迟顺利监控这些值。

此外、电芯电压是电池系统的基础。

所以、时序很重要。

感谢您阅读我冗长的问题。

此致、

JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    我将研究你的所有问题、本周回复你。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我关于测量电池电压的问题的温馨提示。

    请告诉我任何更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeheon、

    我对延误的反应深表歉意。 在设计 系统以尽可能快速地监测电池电压时、需要考虑的最重要一点是启用 ADC 后寄存器值根据最新的 ADC 读数进行更新所需的时间。 这大约为128uS。 即 T_vcell_refresh。 需要注意的是、发送 ADC_GO 命令后需要5 * T_vcell_refresh、才能在寄存器中更新第一个值。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Zachary