This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410-Q1:降压电源不工作

Guru**** 2517250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466125/lmq66410-q1-buck-not-working

器件型号:LMQ66410-Q1

工具与软件:

您好!

这是我的原理图:

我有奇怪的行为。 我按规定在24V 输入电压上测量。 降压转换器提供低输出(0.6V)和预热。 问题在多个电路板上重复出现。

没有 SC、如果我在降压后连接外部5V0电源-电路板工作、5V0上的消耗为50mA。

看起来像是原理图问题、但我看不到。

有什么想法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BOOT 引脚有一个内部电容器 、不需要在其和地之间连接电容器。 对于24V 至5V 应用、不建议从外部连接自举电容器。 如果在外部添加一个电容器、则应将该电容器连接在 BOOT 和 SW 之间、而不是 BOOT 和接地之间。  

    此外、在降压转换器之后连接外部电压可能对器件造成损坏。 请注意、不要在器件的输出端施加外部电压。  

    最后、由于您正在使用具有固定输出的器件、因此不建议在反馈上连接 Cff。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我不知道 Cboot1从哪里到达 GND、这完全没有意义。

    这么愚蠢的错误,张贴在这里。

    我删除了 Cboost1、它开始工作了。

    关于 CFF -我在评估板上看到它-您确定我不需要它?

    关于降压之后的连接电压-在降压之前、几乎有任何二极管或低负载、因此系统中不会有大电流返回、这就是我认为可以安全这样做的原因。 但感谢您提到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在固定应用中、不需要 Cff。 我们在评估板上提供了该焊盘、因为您也可以使用外部电阻梯来设置此器件的输出电压。 在这种情况下、可以使用 Cff 改善相位裕度。

    关于器件输出端的外部电压、我只想确保您了解与之相关的风险、但如果您准备好保护电路来降低并接受该风险、那么我没有进一步的建议。

    谢谢!

    Joshua Austria.