This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:IC 解读工作原理

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467064/tps25221-working-of-ic-understanding

器件型号:TPS25221

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们让 TPS25221DRV 在我们的设计中使用了此 IC。

我们已将单独稳压器(TPS82130SIL)生成的5V 输入提供给此 IC TPS25221DRV

当连接到负载时、IC TPS25221DRV 的电压变为零。   但它会使我的调节器输出也为零。

有什么想法、可能会出现什么问题?

此致、
Sathya Priya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathya、

     TPS82130SIL 上的电流负载是多少?   

    我查看了它的产品说明书、这是一个3A 稳压器。  可以将 TPS25221设置为具有介于270mA 和2.7A 之间的电流限制、因此如果将电流限制设置为2.7A 并且 TPS82130SIL 具有额外的负载300mA、则 TPS82130SIL 可能会进入输出电流限制并关断状态。

    TPS25221在不考虑输入电压的情况下允许 ILIM 引脚上所选的电流量通过、因此无法防止输入欠压。

    此致、

    卡盘