This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:原理图检查

Guru**** 2504235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466264/tps3851-schematic-check

器件型号:TPS3851

工具与软件:

您好、先生、

提问、我们可以知道该原理图吗? 可以帮助我们确认这一点吗? 在我们检查后,它似乎是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!  

    感谢您的提问!

    原理图具有"NI"和"I"。 您能否先确认这些代表是否为"未包含"和"包含"?  

    他们似乎想要拥有启用和禁用三个看门狗并更改 原理图中指出部分时序的选项。 他们最终设计的唯一决定是只能选择上拉或下拉。

    我对原理图中未指出的部分还有一些其他评论。  

    -似乎他们在 WDI 引脚上有一个电阻器,请告知他们不需要一个电阻器。  

    -似乎他们"镍"上拉电阻器。 WDO 引脚需要在 1-kΩ 和100-kΩ 电阻器之间连接一个上拉电阻器。

    谢谢!

    Sila Atalar