This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:EN 升高的压摆率

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466989/lm3150-slew-rate-of-en-raising

器件型号:LM3150

工具与软件:

嗨、团队:

EN 输入的慢速/快速压摆率没有限制、对吧?

EN 具有迟滞、因此我认为不存在风险、但我确认这是为了以防万一。

客户询问我们 EN 输入的压摆率、因为这是他们在内部设计审查中指出的。

此致、

森田俊明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在数据表中没有看到任何提及 EN 压摆率限制的内容、因此我认为没有。

    但请记住、ENABLE 上的建议最大工作电压为5V。摆幅非常快可能会在该引脚上引入过冲振铃、并导致 ENABLE 上的电压与数据表中的建议值不符。

    谢谢!

    Joshua Austria.