This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:LMR50410Y3FQDBVRQ1

Guru**** 2594450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466766/lmr50410-q1-lmr50410y3fqdbvrq1

器件型号:LMR50410-Q1

工具与软件:

我们已按照数据表连接电路、我们通过 USB 提供的输入电压为5V、并反映在输入侧、但根据数据表、对于输出侧、我们需要3.3V 的电压、反馈电阻为51k 和22.1K。在第3个引脚上、我们获得1.5V、但输出为5V、当我们检查其他电源电压、6V 输入6V 输出等、直至11V 输入时、 在输入为20V 之前、我们获得的输出为11V  

 请帮助我们纠正此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用的器件是 LMR50410Y3FQDBVRQ1、其电压固定。 对于固定电压输出 LMR50410-Q1器件、FB 引脚必须直接连接到输出点、而不是通过电阻梯。 如果您要保持电阻梯、则必须切换到 LMR50410YFQDBVRQ1版本的器件。

    谢谢!

    Joshua Austria.