This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:使用12S-14S 电池为器件供电的最佳方式

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R1, BQ34Z100-R2, BQ34Z100, TPSM365R15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451605/bq34z100-r2-best-way-to-power-device-with-12s-14s-battery

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100TPSM365R15、TPSM365R1

工具与软件:

您好!  

我们正在寻找为 BQ34Z100-R2供电的理想方法。 数据表中建议使用齐纳二极管方法、我将阅读一些论坛文章、我看到了 LDO 的使用建议。  

选项1:我们在 PCB 上有一个 TPSM365R15F (5V 固定)、我们可以使用3.3V LDO 并为其供电

方案2: 直接从60V 到3.3V 的 LDO  

选项3:坚持使用齐纳方法。

正在寻找建议。 我们需要最有效的方法为器件供电。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zero、

    我们会推荐选项3、即齐纳方法。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明理由以便更好地理解?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于热能损失、LDO 的效率较低。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低静态电流开关稳压器怎么样?  

    比如  TPSM365R15F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在降压/升压团队的一些产品中循环。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    您能否提供有关您的应用程序的更多见解? 如果我理解正确、从3.3V 电源汲取的电流约为数百 uA、对吧? 在这种情况下、LDO 就可以了。 它将降低您的总体设计复杂性和产生的额外噪声、而且几乎不会在损耗方面进行折衷。 (可能是100-300uW)。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是采用 BQ34Z100的电池管理系统。 我们需要为 BQ34Z100供电、并正在寻找为其供电的理想方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    BQ34Z100的电流消耗看起来像是在数百节的 UAS 范围内。 在这种情况下、LDO 可能是最佳选择。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我有3.3V 输出、开关稳压器是否正常?  

     TPSM365R15具有低静态电流、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    是的、应该没问题。 我对这种情况存在误解、因为您已经在使用5V 开关。  

    我们有一个可帮助您评估 TPSM365R15的现有 EVM、其中包括一个可支持高达65V 输出的3.3V 选项:

    https://www.ti.com/tool/TPSM365R15EVM

    如果可行、请告诉我。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最初计划在5V 至3.3V 的范围内使用 LDO。 但该设计似乎在任何地方都不需要5V 电源。 因此、我们计划使用3.3V 开关稳压器。  

    我找不到与 TPSM365R1或 R15类似的3.3V 固定开关稳压器。 有什么建议吗?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    TPSM365R15RDNR 是否有任何问题? 它是一个3.3V 固定选项、最大输入电压为65V。

    还有一个包含此选项的 EVM:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucn9/slvucn9.pdf?ts = 1736985586876&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPSM365R15

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "F"是正确的固定器件型号? 我找不到3.3V 的类似值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    f 表示 FPWM。 如果没有"F"、则表示 PFM。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以建议150mA 的器件型号(3.3V 固定输出)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    TPSM365R15RDNR

    谢谢!

    Richard