This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:为 TPS25985 + TPS25990选择 TVS 二极管

Guru**** 2502965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466730/tps25985-selecting-a-tvs-diode-for-tps25985-tps25990

器件型号:TPS25985
Thread 中讨论的其他器件: TPS25990

工具与软件:

您好!  

我的一个客户希望同时使用 TPS25985和 TPS25990、他们正在寻找如何为其选择 TVS 二极管。 我已看到"热插拔电路中的 TVS 钳位"文档、但我无法 按照文档中的说明操作。 可能会有所帮助的一些详细信息:

断路器电流为162A

电流限制为60A

线路上的电感为50nH  

470 μ F 电容器进一步提高效率  

谢谢!

McKenzie