This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:锁存关断

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467608/lm5160-latched-shutdown

器件型号:LM5160

工具与软件:

我们的 Flybuck 设计使用 LM5160、表现出奇怪的关断行为。 据我所知、到目前为止、我们只在一个板上看到了该示波器、很难用示波器进行探测、但下面是使用万用表在关断条件下测得的静态条件。 电源会随机地关闭、并保持关闭状态、直到下电上电。

输入电压:17V

EN/UVLO:1.6V

VCC:0V

Vpri1:0V

IC 温度:30°C

因此、VCC 稳压器似乎已关闭、根据我的了解、在数据表中只会在 UVLO 引脚电压低于0.35V 时发生这种情况、这一情况与热关断情况不符、无论如何都应自行复位。 有什么需要看的吗? IC 损坏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    您能否在产品文件夹中填写您的规格的计算器电子表格、以便对照建议值检查设计。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。 我不确定这对我的问题有何必要、但我想这是标准程序。 这是工作表。 对我来说、一切都很顺利。 纹波电路存在问题(我认为我们的值可能是在没有深思熟虑的情况下从参考设计中得出的)、但这似乎与我们 seeing.e2e.ti.com/.../5037.LM5160FBKQuickStartCalculator-_2D00_-FinalVersion.xls 这个问题无关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    感谢您填写此内容。  它实际上可以帮助我查看您正在测试什么。  VOUTpri=6V 时、输出上需要19V、这需要相对较大的升压匝数比。  就我个人而言,我不建议伟大的1:2.5从小学到中学。  看起来您具有比这更高的匝数比。  我的怀疑重点在于变压器。  您正在使用什么变压器?  什么是漏电感?  如果太高、由于从次级反射回初级侧的大负电流、可能会对稳定性造成严重破坏。  此外、我会大胆地将 RR 调整为建议值、但我不确定这是否能解决您的问题。  请遵循电子表格中的 RR 指南。  最后、您使用什么整流二极管?  谢谢。

    期待您的答复。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David。 整流二极管为  SMD1150PL-TP。

    变压器已定制。 匝数比为1:3.28。 漏电感的规格为最大350nH、但我可以检查我们拥有的器件的实际测量值是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    您的 Lprimary 是什么?  是否确定间隙长度足够且磁芯未饱和?   

    谢谢!

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lprimary 为12uH。 我将回到磁性元件工程师那里、回答其他问题。 我真的没想到这会成为变压器调查。 虽然这些显然是影响电源性能的重要细节、但我看不到它们是如何解释芯片在禁用 VCC 稳压器的情况下被关闭的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、我们无法在正常工作期间接近饱和状态。  LP=12uH。  在1.9A 峰值电流下、使用 AE 时的磁通密度约为0.18T。  当最大电流限制为2.5A 时、磁通密度约为0.31T、使用的是 Amin 而不是 AE。  AL=250nH/T^2是针对我们正在使用的 EP13内核的最小标准间隙大小。  我们的器件已由供应商进行直流偏置测试、以检查是否存在可能的饱和问题。  我们使用 Ferroxcube 3F36材料、开关频率为500kHz。  还有事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需检查每个问题就可以了、Ian。

    感谢您的确认。   

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    这可能达到电流限制、输出电压会下降。  当您说芯片关闭了、您能更具体一点吗?  它是否在"关闭"时切换?  器件是否已损坏?  器件是否变热?  如果器件仍在切换、您可以拍摄一些示波器照片吗?  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David。 正如我之前提到的、当它关断时、VCC 为0V、器件不是热的。 我实际上并没有亲自看到这个问题、而是依靠同事来报告这个问题、但在我看来、如果 VCC 稳压器关闭、它一定不能切换。 范围界定会很困难、但我们会尽可能地尝试获得更好的测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin

    如果换用该器件、它是否仍能正常工作?  如果我们处理的是已损坏的器件、如果不了解电源在发生故障时的行为、就很难找到根本原因。  启动?  负载阶跃?  高温?  示波器屏幕截图绝对非常有用 谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、更换器件可能是下一步。 请记住、它在下电上电后能够正常工作、并且在再次关断之前将保持运行一段不确定的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benejamin、

    现在、我们可以假设器件正在工作。  这里的任务是尝试在转换器运行时捕获一些波形。

    谢谢、您可以在初级侧和次级侧加载时、或者在您观察到关断前处于某种情况下时为我测量初级开关电压。

    David。