This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:可与 Intel E-2276ME 配合使用的参考电源模块

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465118/tps568230-reference-power-modules-which-can-be-used-with-intel-e-2276me

器件型号:TPS568230

工具与软件:

尊敬的先生/女士

我们计划在新项目中使用英特尔至强 E-2276M。 您能建议使用该处理器测试任何电源模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prabhjot

    谢谢你的询问,我会在几天内回到你  

    平均时间内、我可以知道应用的规格是多少  

    例如 Vin、Vout、Fsw、Iout

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主

    感谢您的快速响应。

    我们制造了一款基于3U VPX 的电路板

    Xeon E 2276ME 中有多个耗材。 您需要 Vin、Vout 和 Iout 用于 Xeon 所有电源吗?

    或者对于输入电压为12V、功率约为60W 的完整主板或至强处理器  

    此致

    Prabhjot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prabhjot

     您能提供电源树、以便我们更好地为您提供帮助吗?

    以及 Vin、Vout、Iout 和纹波以及瞬态规格(如果可能)

    谢谢你

    救世主  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主

    准备好所需的电源树后、我会给您回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你, Prabhjot。

    您还能否提供瞬态和纹波规格

    以及模块是否需要任何数字通信

    -救主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prabhjot、

    在此处关闭 TT、并通过电子邮件进行沟通

    谢谢你

    救世主