This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762DQ1EVM:TPS25762

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762DQ1EVM, TPS25762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466554/tps25762dq1evm-tps25762

器件型号:TPS25762DQ1EVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS25762-Q1

工具与软件:

お世話になります、鈴木@ラビットです。μ A

弊社では TPS25762DQ1EVM を購入して マニュアルに従って評価ボードに触れています。器件

マニュアルでは TPS-25762D-Q1 にプログラムを書く際、USBポートを使ってプログラムを書いているのですが

評価ボードの TPS-25762D-Q1 がUSB認識しません

マニュアルに記述の無い何か組み込まないとデバイス認識しないのでしょうか?μ A

ご教示のほどよろしくお願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki、

    如果我使用的转换器正确、则您报告的问题是在将 TPS25762DQ1EVM 连接到 PC 时无法确认 USB 枚举。

    您能否确认以下内容?

    1. 您是否使用 Windows"设备管理器"来确认 USB 枚举?
    2. 跳线配置是否与下图所示相同?
    3. 您使用多高的电压通过香蕉插孔连接器(粉色框中突出显示)为 EVM 供电?
    4. 您是否通过 micro-B 连接器(橙色框中突出显示)连接到 PC?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご連絡ありがとうございます μ A

    ご指摘頂いた内容など色々試してみましたが μ A

    接続する事ができませんでした μ A

     

    接続方法についてソフトでは添付のように μ A

    USB -μ C側に接続せよとの記載がありますが

    USB -μ C側から接続は出来ないのでしょうか

     e2e.ti.com/.../usbwrite.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masahiro:

    以下是通过 Type-C 端口进行 USB 端点闪存编程的要求:

    1.必须已使用补丁捆绑包对 EEPROM 进行编程、才能通过 Type-C 端口进行 USB 端点编程。

    2.确保选择 TVSP8以在 USB EP 固件更新模式下引导 TPS25762-Q1

    3.确保用于生成 USB 端点二进制文件的固件版本为最新版本、即 vF411.04.01.0005

    4.在创建 USB 端点二进制文件或对其进行编程时、请使用下面突出显示的两个 GUI 选项之一:

    当通过 Type-C 端口将 PC 连接到 EVM 并且不看到枚举时、请参阅 此处的 GUI 配置指南中的第5.3节。

    希望这对您有所帮助、