This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:Bq76952和 Bq76972之间的驱动程序兼容性

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76972
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467874/bq76972-driver-compatibility-between-bq76952-and-bq76972

器件型号:BQ76972
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952

工具与软件:

您好 Alex /团队:

由于 Bq76952完全相同、因此我们一直在使用 Bq76952并且最近希望切换到 Bq76,972,972具有更高精度。

那么、想要了解 Bq76952与 Bq76972的驱动程序有多兼容?

 如果我们决定购买972、我们是否可以使用适用于 Bq76952和 Bq76972的现有软件驱动程序?

如果不能、我们可能需要适应哪些微小/主要变化来支持 Bq76972?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourcabh、

    您应该能够将现有的 bq76952软件与 bq76972结合使用。 不必进行任何更改。

    此致、
    Alexis