This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SYS 和电池电压

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467938/bq25798-sys-and-batt-voltages

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS25750

工具与软件:

大家好、这可能是一个比较愚蠢的问题、但我想看看、如何使用 TPS25750和 BQ25798器件实现设计。 您能否确认我应该使用"SYS"引脚作为输出电压引脚、或者我是否可以使用"BAT"连接。  假设在连接了完全充电的电池且未连接 USB 的情况下、'SYS'引脚已通电。

提前感谢您。

Paul C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    是的、SYS 用于系统负载、将由转换器供电、由 VBUS 的 USC-C 电源(如果可用)或电池或两者的组合供电。

    此致、

    Jeff