This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:查找适用于 IC 的 BMS 4S 参考电路'

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467722/bq4050-looking-for-the-bms-4s-reference-circuit-suitable-ic-s

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

大家好、团队成员:  

请推荐可用的参考产品或参考设计、并提供以下详细信息。

LiPo 4S 260mah 的 BMS 要求。

4节锂聚合物电池(电池组)

标称电压- 14.8V
完全充电电压- 16.8V
切断电压- 12V
过流切断:5秒后为600 mA、1秒后为1500 mA
充电电流- 100mA

独立电池保护

i.过压切断:4.25 + 0.1V
二、过压值:4.15 + 0.1V
三.欠压切断:2.50 + 0.3 V
四、欠压复位:3.00 + 0.3 V

提前感谢

Praveen