This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:基于 GaN 的 SMPS 参考设计

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017, PMP41145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466422/lmg3100r017-gan-based-smps-ref-design

器件型号:LMG3100R017
Thread 中讨论的其他器件: PMP41145

工具与软件:

你(们)好

我们正在寻找基于 GaN 的参考设计、该设计具有16.8Vdc/5A 的通用交流输入和输出。

TI 是否有相同的参考设计?

( 提到的第 LMG3100R017部分仅供参考、解决方案可用于任何 TI GaN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此功率级别/输出、我们有一些不同的参考设计。  

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle

    感谢您的建议
    Pmp41145从开始看起来很好。
    16.8V 是我们需要的输出电压。 您推荐的解决方案的最大浓度是3.5A、还是还可以增加?
    在16.8V 和3.5A 条件下、它将是58.8W、这是可以接受的
    此外、还将介绍任何使变压器或其他硬件更改以16.8V/3.5A 进行的工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将从事 PMP41145工作的工程师添加到本线程、他将在此处回复。

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle

    如果输出可更改为 16.8Vdc/5A、也可根据建议更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP41145可以在16.8V 时提供3.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. CAN 电流也可以从3.5A 提高到最高仅3.5A

    2.还有 PMP41145中需要进行哪些硬件更改?

    3.您能分享变压器的详细信息吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以达到3.5A、

    您需要将反馈电阻更改为16.8V

    电流互感器 Np:Ns=7:1对于20V、如果要为16.8V 保持相同的反射电压、请为您的设计选择8.3左右的 Np:Ns、Lm=180uH