This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:关于 TPS62933反相应用的设计和放大器仿真工具

Guru**** 2520140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467356/tps62933-regarding-design-simulation-tool-for-inverting-application-of-tps62933

器件型号:TPS62933

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我们打算在6V 至10V 的输入下实现-2.5V/1A 反相输出。 我了解了一些有关设计负电源的 TI 应用手册。 不过、Webench 似乎不支持用于设计和仿真的最新器件。 请告诉我在使用 TPS62933设计电路后、如何检查设计、瞬态响应、稳定性等?

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您能否遵循以下有关反相降压/升压设计的应用手册

    使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、但我有这个应用手册。 基本问题是关于设计的稳定性。 问题是设计中的公式是否足以预测稳定性?  

    在进行实际设计之前、我将尝试通过某种工具找出方法来增强用户的信心。 正如我们在设计时使用了应用手册、但是否可以像其他 IC 那样查看其性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.对于电感器、请遵循有关电感选择的应用手册

    2.对于输出电容, 选择大于47 μ F 的有效电容将有助于环路稳定  

    由于我们没有用于环路仿真的适当工具、因此客户可以 将 EVM 设置为反相降压/升压并进行环路测试 。

    Thakns


    Daniel Li