This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:Webench 电源设计器输出大容量

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466616/tpsm84824-webench-power-designer-output-bulk

器件型号:TPSM84824

工具与软件:

在尝试定制原理图以使用 webench 电源设计工具进行仿真时、无法更改输出大容量电容作为替代元件。 但是、我可以替代其他电容器。 有什么解决方法吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Amod 下周将展开调查。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    我已就此通知了 WEBENCH 团队、他们会查看您的问题。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    感谢您联系我们。 您能否向我们提供一些更多详细信息、例如发现所报告问题的条件、或者您也可以 按照下面提到的步骤分享设计。 这将帮助我们进一步复制和调试问题。

    1.创建 Webench 设计、点击"Export"选项卡。 查找下方的共享图标。 请点击它。

    2.从"公共链接"选项卡中点击"获取链接"。

    3.与我们分享生成的链接。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umayal、您好!

    有关设计、请参阅以下链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    无法更改输出批量(Cout1)。

    谢谢!

    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    根据我们的观察结果、Cout1是聚合物电容器、限制在数据表建议限值(image1)附近。 这就是为什么在 WEBENCH 模型中 删除了 cout1自定义的原因。 但是、如果要去除聚合物盖、则可以选择"Certificate only advanced user"(仅陶瓷高级用户)选项、如下所示(图像2)。

    图像1:

    图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shaheen、

    感谢您提供的信息。 为了模拟我的设计、我想将聚合物电容器更改为220uF、这也在图1的表中。 您会如何建议我继续?

    谢谢!
    克拉伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clarence、

    使用当前的 WEBENHC 模型您将无法修改 cout1、但我们正在考虑删除限制、此更改将在 TI.com 的下一个 WEBENCH 版本中提供。 这里是具有220uF 电容器的 webench 设计报告、供您快速参考。 希望这个 helpse2e.ti.com/.../WBDesign9200.pdf