This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:想知道 LM5148-Q1是否可以输出负 Vout。

Guru**** 2632985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148, LM5148-Q1, LM5145, LM61495, TPS51375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465799/lm5148-q1-wants-to-know-whether-lm5148-q1-can-output-negative-vout

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5145LM61495、LM25148、 TPS51375

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户找到了这份材料。 "从降压稳压器创建反向电源 http://www.ti.com/lit/slva317 "。

我了解大多数降压转换器 在理论上可以输出负 Vout、但这种理解是否正确? 例如、可以实现 LM5148-Q1吗?

详细地说、客户寻求以下情况: Vinmax 12V、 输出电压-5V、输出 电流:μ A (最大值 10a。 您是否有一些可以满足的建议。

此致!

Koki Tsushima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Koki San、

    可以、可以使用降压控制器实现反相降压/升压。  

    实际上、LM5145还具有适用于 IBB 拓扑的快速入门计算器: https://www.ti.com/product/LM5145#design-tools-simulation。(尽管这是一个电压模式降压控制器)。  

    由于最大输入电压为12V -您可以查看其他最大输入电压较低的控制器(例如 LM25148)、甚至可以查看具有集成式 FET 的器件(例如 LM61495、 TPS51375等)

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    很好。 我问过有关 LM5148-Q1的信息。 这怎么办?  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    您是否有一些更新?

    最棒的、Koki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koki、

    正如我在上一次答复中提到的、LM5148-Q1将在这里工作。  

    谢谢!

    此致、

    Taru