This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:用作电源多路复用器时为 OVLO

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466827/lm7310-ovlo-while-used-as-power-mux

器件型号:LM7310

工具与软件:

数据表提到:

"在该配置下、两个通道上都没有电源过压保护"

这是否意味着在此配置中根本无法实现 OVLO?

或者、如果我在上部通道分压器网络中添加一个电阻、OVLO 是否可以正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    如果您仔细看一下、会发现第二个 LM7310的 OVLO 用于在第一个 LM7310 EN 变为低电平时启用它。 因此、第二个通道不会具有 OVLO、只有第一个通道提供 OVLO 保护。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但由于数据表提到"两个通道都不可用"、我认为顶层通道可能也不能使用它。 S
    如果我在顶部分压器网络中添加一个底部电阻、OVLO 应该适用于顶部器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您指出这一点、我错过了原理图中第一通道的 OVLO 接地。

    是的、如果添加底部电阻器、OVLO 将适用于第一个通道、但我将添加这个。 它将创建一种情况、其中第一个通道因 OVLO 而关闭、第二个通道也关闭、因为第一个通道的 EN 也将保持高电平。 两个通道都关闭。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一点,但这并没有伤害我的用例幸运。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    很乐意帮助你:)  

    此致、
    Arush