This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:从官方网站下载 LLC 代码后、无法获得波形。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138ALLCEVM150, UCD3138ACCEVM149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463778/ucd3138allcevm150-after-downloading-the-llc-code-from-the-official-website-the-waveform-cannot-be-obtained

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件:UCD3138A、、、 UCD3138ACCEVM149

工具与软件:

Jonathan、您好!

我尝试了使用 UCD3138ACCEVM149来控制 UCD3138ALLCEVM150。 刻录从官方网站下载的 UCD3138A 代码后,我无法输出12V 电压,指示灯"故障"变为红色。

下载链接为: https://www.ti.com.cn/tool/cn/UCD3138FW_LLC

我的操作步骤如下:

1.输入电源380V、300mA 直流电源、输出连接到12 Ω 的负载。在 UCD3138ALLCEVM150上、J6上安装了一根跳线

、USB-TO-GPPIO2.0连接计算机和 UCD3138ACCEVM149、在 J6 上安装跳线、在 J2上安装跳线

3.以这种方式刻录下载的代码。

4.显示下载成功。 此时、它应处于"编程"模式。 我的理解是可以输出380V 电力、但目前没有输出。

以上是我的操作方法。 我想问一下、这个操作是否可以产生输出? 我希望收到您的回答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zihang

    我们会按照离线讨论的内容回复您。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zihang

    我们回复了您的解决方案、因此我将关闭该主题。

    此致!