This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:需要 TPS2116开关迟滞信息

Guru**** 2383960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463843/tps2116-tps2116-switching-hysteresis-information-required

器件型号:TPS2116

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望你做得好。 以下是我的应用场景:

VIN1 = 1s 18650锂离子/锂聚合物电池(3.2-4.2V)

VIN2 = 3节 AA 电池(4.5V)

优先级始终是 VIN1到 PR1和 MODE 引脚。 即使其电压电平低于 VIN2、也是如此吗?

如果两个输入源处于相同的电压电平(例如4.2V)、会发生什么情况? 输出端是否会出现功率振铃?

我想向设计中添加迟滞。 当1s 电池达到3.2V 时、它将切换到 VIN2、然后我们插入充电器为其充电。 但当1s 电池的电压电平超过3.7V 时、该电压应从 VIN2切换回 VIN1。 请分享实现这一点的最佳解决方案(基于硬件)。

我很期待听到您的回复。

谢谢、此致、
Ahmed Ali.