This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600EVM:200V 输入

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467414/ucc25600evm-200v-input

器件型号:UCC25600EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:  

是否可以将200V 输入放入我们在前面讨论的 EVM 中-UCC25600EVM?

它能够正常工作吗? 即使输出电压低于12V 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它很可能无法正常工作。 当然、它不能输出300W。

    你想在这里实现什么目标?