This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:是否可以为 TUSB1046配置 TPS65987D、以实现 PD3.0和显示端口交替模式

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464675/tusb1046-dci-can-tusb1046-be-configured-with-tps65987d-for-both-pd3-0-and-display-port-alt-mode

器件型号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86TEST2、TPS65988、 TPS65987、TPS65987D

工具与软件:

我们目前正在定义器件、并支持 USB Type-C PD3.0和 DisplayPort 交替模式。

在单个 Type-C 端口上、我们需要高达45W 的 USB PD 电源和 DisplayPort 源配置。

请参阅下面的方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于 MIPI DSI 转 DP、您可以使用 SN65DSI86 作为可能的解决方案、但不支持 DP 音频。  

    为了实现 DSI 转 DP 解决方案、SN65DSI86在设计时默认启用了 ASSR、以支持 eDP 面板。 大多数 DP 监视器或面板不支持 ASSR。 为支持 DP 监控器、 需要通过使 ASSR_CONTROL 进行读取/写入(而不是只读)来禁用 DSI86的 ASSR。 使 ASSR_CONTROL 进行读取/写入的第一步是确保在 EN 引脚的上升沿对 TEST2引脚进行高电平采样。 建议通过1k 至10k 电阻将 TEST2引脚拉至1.8V。 一旦 TEST2为高电平、必须执行以下步骤:

    1.将0x07写入寄存器0xFF。 选择"Page 7"(第7页)。
    2.将0x01写入寄存器0x16。 这会使 ASSR_CONTROL 成为读取/写入状态。
    3.将0x00写入寄存器0xFF。 这将选择"Page 0"。
    4.将0写入寄存器0x5A 的1:0位。 这将从 ASSR 更改为标准 DP。

    对于 PD 控制器、可使用 TPS65987D 、该器件 经过 USB-IF PD3.0认证、能够 提供和接收高达20V/5A 的电流

    对于 x 点多路复用器、您可以使用 TUSB546A-DCI (USB3.2 Gen 1 5Gbps)或 TUSB1046A-DCI (USB3.2 Gen 2 10Gbps)。

    如果您需要 USB2.0转接驱动器、也可以考虑将 TUSB211A 作为可能的解决方案。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能否同时配置 DP 交替模式源配置文件和 USB PD 源配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队将很快回复您的询问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    查询上的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARAS:

    我们发布的 TPS6598x 系列产品主要 仅支持 TBT 参考设计。 这些是我们早在2017/2018年开发的基于 ROM 的产品、自那时起、 USB-IF 合规性规范发生了显著变化、以至于这些产品无法再满足最新规范。 因此、我们不再推荐将 TPS65987/TPS65988用于新设计。

    我们正在开发新产品、以支持将于2026年发布的最新 Display Port 规格。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我们针对的是不专门用于 Thunderbolt 的 TPS65987D。

    TPS65987D 被提及用于具有交替模式支持的 USB 3.0pd。

    此外、我们不需要进行 USB-IF 认证。

    此致、

    参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARAS:

    感谢您的答复。 TPS65987D 应该能够支持您的需求、但请注意、由于该产品基于 ROM、因此未来对该产品的固件支持有限。 至于交替模式进入、PD 控制器可以进行 DP1.4协商、但本身不处理数据。 您可以使用技术参考手册中 PD 控制器的数据状态寄存器。 为便于访问、您可以在此处找到链接的技术参考手册:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf?ts = 1686259348367&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的反馈。

    TPS65987D 可以将电源和显示端口同时作为拉电流配置文件吗?

    此致、

    参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何特定的固件要求来启用相同的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARAS:

    是、存在一个需要为 DP 源正确配置的0x51 DP 配置/功能寄存器。 请参阅此应用手册:

    e2e.ti.com/.../TPS6598x_5F00_DPAltMode_5F00_slva844b.pdf

    请注意、TI.com 上已不再提供此内容、因为我们会根据内部支持计划调整 TI.com 上的产品广告。

    此致!

    Alex