This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:UV、OV 或窗口监控功能?

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3704, TPS3704-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467238/tps3704-q1-uv-ov-or-window-monitoring-capability

器件型号:TPS3704-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3704

工具与软件:

数据表首页(在特性下)指示该器件可以"配置为窗口、UV 或 OV 电压监控"。

我在浏览产品说明书时认为这并不正确。  该器件似乎只能进行窗口监视。

您能否告诉我、仅当该器件实际上能够做到这一点时、才能将其用作 UV 监控?

谢谢! -法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    窗口、UV 或 OV 的配置在出厂 OTP 中设置。 因此、如您今天所述、发布的只有窗口监控汽车选项。 我们有许多易于调节的优秀单通道 UV 器件、例如 TPS3808EG01DBVRQ1 。

    要提供备选器件建议、您可以帮助提供:

    • 监控的电源轨数?
      • 每个电源轨所需的 UV 阈值电压?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua。  我有一个 CPU 内核(基于 CPU VID 的0.8-0.875 )、CPU IO (1.8)、1.2V (针对 DDR4电源)、串行器/解串器内核(0.9)、串行器/解串器 IO (1.8)和一个手动复位输入、CPU 可以请求完全上电复位(1.8V LVCMOS、基本上可以是按钮复位)。 我相当灵活地设置每个受监控电压的容差、主要目标是确保每个电源合理地接近其最低运行需求(CPU 内核上的最小值为~μ V、1.2V 上为~100mV、1.8V 上为~150mV)。  我目前正在考虑使用两个将集电极开路输出连接在一起的 TPS3704器件。  我不关心监控是否存在过压。  感谢您提供任何建议。  -法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您提供电压轨详细信息。 您是否还可以帮助提供机会详情:
    客户?
    是否需要预测数量?
    开始生产?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚,这是诺斯罗普 Grumman。  数量约为每年100件。  生产时间为2年。

    谢谢!

    -法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    遗憾的是、我们尚未发布或计划发布任何仅限 UV 的 TPS3704-Q1器件、因此我建议使用多个 单通道 UV 器件、例如 TPS3808EG01DBVRQ1

    谢谢!
    约书亚