工具与软件:
团队成员、您好!
我正在使用上面提到的 PMIC、提供5V 电源作为输入。 使能引脚也显示5V;但是、降压转换器和 LDO 的输出电压与数据表中指定的值不匹配。 如何解决此问题?
此外、是否有办法在不使用 TPS65219 EVM 板的情况下通过 I2C 配置 PMIC?
谢谢你
认识 Shah
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是该应用程序 npte 的链接、
Sathish
您好、Sathish、
我正在使用 TPS6521903型号、并提供了原理图文件、其中包括用于为器件供电的电路设计。 请检查设计以确认激活 PMIC 是否合适。 如果您的设计看上去正确、那么我们仍然无法达到预期的默认输出电压。
出乎意料的行为
此外、您能否共享任何可能有助于我使用 Arduino 通过 I2C 配置 PMIC 的代码或库?
这里是 TPS65219参考文档的链接:
https://www.ti.com/lit/an/slvafe9/slvafe9.pdf?ts = 1736542288522&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65219
您还能否为 AM62x 处理器提供类似的链接? 我目前使用的是 AM62 processor.e2e.ti.com/.../Astralink-Gateway-V1.0.0.1.pdf
大家好、
这是该器件的 TRM。
如第11页(第2.5节)所述、对于该版本、EN/PB 配置为 PB。 您是否尝试下拉此引脚600ms? 如果该引脚检测到电压低于 VIL 阈值的时间达到该持续时间、则上电序列开始。
请尝试告诉我、您针对上述所有电源轨测量的电压与预期电压之间的关系。
下面是使用 TPS65219为 AM62x 供电的应用手册的链接。
Sathish
您好、Sathish、
我还想知道新的 PMIC 芯片 TPS6521903是否已经过预编程、或者是否需要使用 GUI 对其进行编程。 如果未对其进行预编程、降压转换器和 LDO 的默认输出电压是多少?
我们将使用 BeaglePlay 板作为参考。 使用新购买的 TPS6521903替换 BeaglePlay 板上的 PMIC 芯片后、无法实现相同的输出电压。 这是否表示 BeaglePlay 板上的芯片在被放置在电路板上之前已进行了预编程?
您好、Sathish、
如果芯片已经过预编程、我们是否仍然需要配置其寄存器来将 Buck2设置为0.75V、将 Buck1设置为1.8V?
正如建议的那样、我们将一个电源按钮开关连接到使能引脚、因此我们按下开关至少600ms、但无法获得所需的输出电压。 最短持续时间是600ms 还是固定持续时间?
我们还看到 TI 具有用于配置 PMIC 的 GUI 和 EVM 板。 那么、如果 PMIC 已经过预编程、那么 EVM 板和 GUI 的用途是什么?
大家好、
您无需对 PMIC 重新编程、上电后、电源轨应默认为其电压。 您可以在上电后使用 GUI 根据需要更改或禁用它。
典型持续时间为600ms。 使用电源按钮是否将 EN 引脚拉至 GND?
EN/PB 释放后、假设1s 后 GPIO2是否出现? 接下来应该出现 Buck2和 LDO4、您在这些下测量什么电压? 这些引脚处是否有负载?
您能否与 PMIC 通信并读取寄存器值? 如果有、您会在寄存器0x35h 处读取什么内容?
另外、请提供您在0x2Ch 至0x33h 读取的内容。
Sathish
大家好、
Buck2输出端的电压为2.2V。 在布局中、您可以确保 PMIC AGND 和散热焊盘连接到电路板 GND 吗?
该器件还启用了残余电压检查、因此如果它在任何电源轨上看到电压、则会阻止上电。 在将 VSYS 施加为5V 之前、请确保将所有电源轨放电至 GND。
您是否可以在示波器上捕获 SYS 从0V 上升到5V、EN/PB 拉至 GND、然后通过 GPIO2、Buck2释放600ms 时的上电?
Sathish
尊敬的 Sathish:
我们注意到 PMIC 封装中缺少散热焊盘。 为解决此问题、我们手动创建了散热焊盘、并确保正确粘附 IC。 在添加散热焊盘之前、我们会得到一些输出电压、但加入它之后、所有输出电压都已降至零。
您能帮助我们了解可能的原因吗? 此外、您能否查看 Gerber 文件并告知我们您的观察结果?
信号
drive.google.com/.../view
以及如何将 LDO 1的输出电压值从1.8V 更改为3.3V。 当前寄存器值为0x76、将其更改为0x36后、它不显示3.3V。 我们使用 EVM 来更改配置。
开会