This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:输出电压问题

Guru**** 2587175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460357/tps65219-output-voltage-issue

器件型号:TPS65219

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在使用上面提到的 PMIC、提供5V 电源作为输入。 使能引脚也显示5V;但是、降压转换器和 LDO 的输出电压与数据表中指定的值不匹配。 如何解决此问题?

此外、是否有办法在不使用 TPS65219 EVM 板的情况下通过 I2C 配置 PMIC?

谢谢你  

认识 Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能向我提供 Spice 模型进行仿真吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TPS65219有多种型号、我想知道您目前使用的是哪种器件吗? 或者、请参阅下面的应用手册第6页、了解不同型号的输出轨电压。

    如果您可以访问 SDA 和 SCL、则可以写入 PMIC 以通过 I2C 进行配置、但请注意、如果进行下电上电、PMIC 将恢复为默认值。

    关于 Spice 模型、我们正在开发中、但直到25年第1季度才推出。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是该应用程序 npte 的链接、

    https://www.ti.com/lit/an/slvafe9/slvafe9.pdf?ts = 1736542288522&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65219

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    我正在使用 TPS6521903型号、并提供了原理图文件、其中包括用于为器件供电的电路设计。 请检查设计以确认激活 PMIC 是否合适。 如果您的设计看上去正确、那么我们仍然无法达到预期的默认输出电压。

    出乎意料的行为  

    • Buck1 (0.75V)、Buck2 (1.8V)、Buck3 (1.2V)。
    • LDO1 (3.3V)、LDO2 (0.85V)、LDO3 (1.8V)、LDO4 (2.5V)。

    • 根据数据表、它们是默认值。 如果它们不是默认值、我们如何设置这些电压?

    此外、您能否共享任何可能有助于我使用 Arduino 通过 I2C 配置 PMIC 的代码或库?

    这里是 TPS65219参考文档的链接:
    https://www.ti.com/lit/an/slvafe9/slvafe9.pdf?ts = 1736542288522&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65219

    您还能否为 AM62x 处理器提供类似的链接? 我目前使用的是 AM62 processor.e2e.ti.com/.../Astralink-Gateway-V1.0.0.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Sathish

    请对此进行更新。

    谢谢  

    开会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是该器件的 TRM。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucj2/slvucj2.pdf?ts = 1736795917344&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65219

    如第11页(第2.5节)所述、对于该版本、EN/PB 配置为 PB。 您是否尝试下拉此引脚600ms? 如果该引脚检测到电压低于 VIL 阈值的时间达到该持续时间、则上电序列开始。

    请尝试告诉我、您针对上述所有电源轨测量的电压与预期电压之间的关系。

    下面是使用 TPS65219为 AM62x 供电的应用手册的链接。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafd0b/slvafd0b.pdf?ts = 1736797188153&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65219

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    我还想知道新的 PMIC 芯片 TPS6521903是否已经过预编程、或者是否需要使用 GUI 对其进行编程。 如果未对其进行预编程、降压转换器和 LDO 的默认输出电压是多少?

    我们将使用 BeaglePlay 板作为参考。 使用新购买的 TPS6521903替换 BeaglePlay 板上的 PMIC 芯片后、无法实现相同的输出电压。 这是否表示 BeaglePlay 板上的芯片在被放置在电路板上之前已进行了预编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、TPS6521903带有预编程功能。 上述电压是正确的。

    如前所述、请尝试下拉 EN/PB 引脚至少600ms 以启动上电序列。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    如果芯片已经过预编程、我们是否仍然需要配置其寄存器来将 Buck2设置为0.75V、将 Buck1设置为1.8V?

    正如建议的那样、我们将一个电源按钮开关连接到使能引脚、因此我们按下开关至少600ms、但无法获得所需的输出电压。 最短持续时间是600ms 还是固定持续时间?

    我们还看到 TI 具有用于配置 PMIC 的 GUI 和 EVM 板。 那么、如果 PMIC 已经过预编程、那么 EVM 板和 GUI 的用途是什么?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您无需对 PMIC 重新编程、上电后、电源轨应默认为其电压。 您可以在上电后使用 GUI 根据需要更改或禁用它。

    典型持续时间为600ms。 使用电源按钮是否将 EN 引脚拉至 GND?

    EN/PB 释放后、假设1s 后 GPIO2是否出现? 接下来应该出现 Buck2和 LDO4、您在这些下测量什么电压? 这些引脚处是否有负载?

    您能否与 PMIC 通信并读取寄存器值? 如果有、您会在寄存器0x35h 处读取什么内容?

    另外、请提供您在0x2Ch 至0x33h 读取的内容。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    我们无法读取电阻器状态。 请建议如何继续。 GPIO2保持为0V、并且在通过开关将 EN 引脚下拉1秒时不会发生变化。 Buck2输出2.2V、而所有其他输出为0V。

    我之前已经和您分享了原理图、如果需要更改我们的设计、请告知我们。
    还提供了开关原理图的屏幕截图


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Buck2输出端的电压为2.2V。 在布局中、您可以确保 PMIC AGND 和散热焊盘连接到电路板 GND 吗?

    该器件还启用了残余电压检查、因此如果它在任何电源轨上看到电压、则会阻止上电。 在将 VSYS 施加为5V 之前、请确保将所有电源轨放电至 GND。

    您是否可以在示波器上捕获 SYS 从0V 上升到5V、EN/PB 拉至 GND、然后通过 GPIO2、Buck2释放600ms 时的上电?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    我们注意到 PMIC 封装中缺少散热焊盘。 为解决此问题、我们手动创建了散热焊盘、并确保正确粘附 IC。 在添加散热焊盘之前、我们会得到一些输出电压、但加入它之后、所有输出电压都已降至零。

    您能帮助我们了解可能的原因吗? 此外、您能否查看 Gerber 文件并告知我们您的观察结果?
    信号
    drive.google.com/.../view

    以及如何将 LDO 1的输出电压值从1.8V 更改为3.3V。 当前寄存器值为0x76、将其更改为0x36后、它不显示3.3V。 我们使用 EVM 来更改配置。

    开会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LDO1的输入电压是多少?

    您是如何手动创建散热焊盘的? 是否连接到 GND?

    您能否正确检查散热焊盘是否发生了任何非故意短路?

    Sathish