This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:SoC 在电池放电后略有增加

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462756/bq34z100-r2-soc-increases-slightly-after-the-battery-is-discharged

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

您好!

在使用电量监测计 bq34z100-R2成功完成学习周期后、我注意到以下几点:

当电池完全放电时、荷电状态显示为0%。 但在电池放松后、电压再次轻微上升、最后当电池放松时、会显示4%的充电状态、剩余电量也会再次略有上升。 即使电池已完全耗尽也是如此。

1.电量监测计的这种行为是否正常?

2.是否有可以设置的寄存器来防止这种情况发生?

3.寄存器设置是否正确? (具有 NMC 电池的电池组、外部分压器、使用的内置温度传感器)

我的电池组寄存器设置如下:

提前感谢您的帮助

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您能否共享此行为的日志?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我很快将共享一个日志文件。 遗憾的是、我没有该放电的日志文件。 同时、您能否告诉我们 LOCK_0位是否具有相关功能?  LOCK_0位的确切功能是什么?  我不太明白 TRM 上提供的有关这方面的信息。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我进行了两次运行:这里有两个日志文件、显示完全放电至0%。 在 电池截止后和放松期间、一段时间后一个运行的 SOC 更改为1%、另一个运行的 SOC 更改为4%。 但我希望只要电池在放电后无论如何都不充电、电量监测计就应该显示为0%。  

    这种行为的原因可能是什么?

    e2e.ti.com/.../1_2500_-increase-after-charge.log

    e2e.ti.com/.../4_2500_-increase-after-charge.log

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我进行了两次运行:这里有两个日志文件、显示完全放电至0%。 在 电池截止后和放松期间、一段时间后一个运行的 SOC 更改为1%、另一个运行的 SOC 更改为4%。 但我希望只要电池在放电后无论如何都不充电、电量监测计就应该显示为0%。  

    这种行为的原因可能是什么?

    e2e.ti.com/.../1_2500_-increase-after-charge.log

    e2e.ti.com/.../4_2500_-increase-after-charge.log

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:  

    很抱歉、我漏掉了您有关 Lock0的问题。 一旦 SOC=0%、LOCK0将防止 SOC 增加。 我认为这不是导致问题的原因;我将审查数据并予以确认。

    感谢您的日志、您能分享.gg、以便我可以提供有关配置的建议。

    谢谢!

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是使用的.gg 文件。  

    e2e.ti.com/.../0728.gg.csv

    提前感谢您的帮助

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    查看完数据后、我认为启用 LOCK_0可以解决这个问题。

    此致、

    Diego