Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
我有一个基于上述组件的设计。 有一个 MCU 在启动时将二进制写入 TPS25750。 使用 USB C 转 USB C 充电时、标准 USB C 充电和 PD 充电都按预期工作。
但是、插入 USB-A 设备时、电流始终是~400 -500mA、表示未发生 USB-A 充电描述。 无论我尝试使用五个左右不同的 USB A 端口(广播的电流输出在1-2.4A 范围内)、情况都是这样。
我认为我已为 TPS 正确配置了该应用、以确定从 USB A 设备广播的电流消耗:

D+和 D-线通过 USB C 端口直接与 TPS25表皮 的 GPIO4+GPIO5引脚相连。 这些引脚上具有 ESD 保护、我已删除、但影响仍然存在。
有任何建议吗?
谢谢