This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:UCC27282DRCR

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467072/ucc27282-ucc27282drcr

器件型号:UCC27282

工具与软件:

你(们)好  

我  通过网站下载了 UCC27282DRCR SPICE 模块 、用于在 Altium 22中模拟驱动程序  

文件 UCC27282_Unencypted_P Spice_Model 和 UCC27282

我 在仿真中得到一个误差

您是否可以将更新库文件发送到您已验证在 Altium 上运行的组件?

降级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    SPICE 模型已通过 PSpice for TI 仿真器进行确认和验证、通常应该与 PSpice 兼容。 本文是基于我们对最常见 SPICE 仿真器工具之一的理解。 您能看到该部件是否与 PSpice for TI 一起工作吗? 可从 TI.com 免费下载。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Richard)好

    Altium 是最先进的 电气设计软件之一。

    网站中的两个 SPICE 文件无法在 Altium 上运行。

    您能否通过在 TI 的 Altium 中运行文件来验证我是否仿真了错误的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    我进行了查看、而且我们并未设置为在 Altium 工具中运行 SPICE 仿真。 C28似乎有一些误差、我认为 C28是 HB 至 HS 引脚上的电容。 您能否看到从 HS 到接地添加一些高电阻是否可以解决该错误消息?

    此致、