This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103:ID 请求:封装器件标记"CiA TI 83J P14J"

Guru**** 2520620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24103, BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466831/bq24103-id-request-packaging-part-marking-cia-ti-83j-p14j

器件型号:BQ24103
Thread 中讨论的其他器件: BQ24100

工具与软件:

您好!

我正在尝试对负责维修的工业测量设备上的 TI 半导体进行标识。  

封装器件标识为:"CIA TI 83J P14J"。 互联网搜索不会返回此器件型号的任何信息、因此我希望 TI 支持能帮助我识别该器件、并将我指向一个可以查看数据表并可能购买替代产品的位置。

如果未在发布表中输入有效的器件型号、我就无法找到在此论坛中发布文章的方法、因此请忽略我为了发布此帖子而必须输入的"BQ24103"。 如果有更好的地方或方法可以发布我的 组件识别请求、请告知我。

我附上了一张神秘部分的照片。

谢谢!

林肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、林肯、

    我找不到该批次追踪代码。 您确定它是83J 吗? 该 IC 有什么作用?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复!  

    我很有理由相信 IC 是 一个运算放大器。 但是、我无法用100%的信念来表示这一点、因为我没有这件设备(Cyberoptics ATS200C)的原理图。

    我认为该符号是"J"、但由于该处 IC 封装出现了不幸的斑点、因此很难肯定地说它。 有一种可能性,它是一个不同的字面或数字, 但它似乎足够接近 它下面的线中的"J"的样式,我不能提出任何替代字符它可能是。

    我从 IC 顶部取出了含有异丙醇的油墨,并应用了一层薄薄 的石墨来调整包装印花的对比度,然后又拍了一张照片。 很遗憾,它仍然看起来像一个"J"对我来说。 我附上这张新照片。

    这款 IC 是否可能是某种专有芯片?

    谢谢!

    林肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、林肯、

    我转到下面的外部网站、输入 CiA 并获得了 BQ24100、这是与 BQ24103同一系列的电池充电器。  20引脚封装正确。  终端设备是否有电池?   IC 附近是否有电感器(扼流圈)?   

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    终端设备 有两个电池、相关的 IC 就在扼流圈旁边(可以在图片中看到)。 数据表中的引脚功能表似乎 与我从 IC 中看到的行为匹配。

    我相信你已经解决了! 谢谢!

    最后一个问题:您是否会猜测 IC 上的其他标记是什么意思? 它们是批次代码、还是可能表示  BQ24100客户特定的变体?

    此致、

    林肯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、林肯、

    这些标记是批次追踪代码。  但当我搜索它们时、没有出现任何结果。  所以我认为 Top J 不是一个 J.

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这些是有用的信息。 感谢您的时间和帮助!

    此致、

    林肯