This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:看门狗随机复位

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462936/tps3430-q1-watchdog-random-reset

器件型号:TPS3430-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3430

工具与软件:

您好!

已讨论了该线程下的复位问题  

"TPS3430-Q1:使用外部调试器进行看门狗随机复位"

重置问题仍然没有解决,是不是可以得到一个当地的联系人(印度/金奈),所以我们可以与他们联系,讨论并得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!  

    再次感谢您的联系。 不幸的是、这个问题仍然在发生。 因为你从来没有回到另一个线程,我认为它是解决了。 我们的团队位于圣克拉拉、但我们为全球各地的客户提供24小时支持。  请告诉我、我们可以随时通过电子邮件进行此对话。

    接下来、请告诉我您是否进行了以下测试:

    移除 DAP 连接器并停止切换 LIN_SLP_N 信号、如第二个示波器图中所示提供正确的 WDI 信号并记录复位行为。 这样我们就能理解 TPS3430的行为。  (目标是使用 TPS3430行为隔离系统)

    您能否告诉我这是在多个器件上看到的、还是仅在该器件上看到的?  

    谢谢!

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    再次感谢您的连接、

    是的、我们移除了 DAP 连接器并进行了检查、从 MCU 输出 LIN_SLP_N、因此每当发生复位时、也会将其复位、以便我们可以消除该问题。

    在过去的几天里,我们做了很少的其他刺激。

    由于我们目前面临 一些故障场景、请允许我简短介绍一下。

    1)下图显示软件初始化后接通电源后(~25ms,28ms)、WDI 脉冲开始连续出现-->此初始延迟是否会导致复位?
    是否超出了看门狗边界(SET0=0、SET1=1)? -我们假设这也会导致启动时随机重置。

      

    2)在正常运行期间(不是上电)、如果为执行提供了任何其他注释(例如: 电机 运行 PWM 注释)、则会突然发生复位-请参阅以下图像(在 SW 闪存期间捕获到的图像-在复位之间发生、有时闪存不完整)  

    一般基本问题:第1个脉冲下降必须在上限最大时间之前、第2个脉冲下降沿应在有效窗口内、如果不允许、它将导致其余部分、它 是否跟随在这里? 如何检查?

    这是第1个脉冲、第2个脉冲、由于复位发生在正常运行之间(如果在上电时、我可以很容易地说第1个 WDI 脉冲和第2个 WDI 脉冲在所需范围内或不在如何查看之间)、因此这种怀疑是发生的、因为 WDI 是 MCU 的连续脉冲输出(为什么它缺失/不同以提供设定的脉冲频率)   

    注意:我们如何继续在电子邮件中讨论-请分享电子邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!  

    1)让我 澄清一下 WDI 启动行为根据数据表,如果第一个负边沿晚于 tWDU ( 最小 )、则 RESET 将置位。 ( 不是最大值 )

    对于您的情况、tW3V (min)= 23.3ms (当 CWD=NC、SET0=0、SET1=1时)

    请在下面查找该部分:  
    "对于第一个脉冲、看门狗用作传统的看门狗定时器;因此、第一个脉冲必须在(min)表皮下发出。 在第一个脉冲之后、为确保看门狗定时器正常工作、应始终在(max)和 tW5297的窗口内发出 WDI 脉冲。如果在该区域发出该脉冲、则(min)保持置为无效。 否则、器件将 WDO 置位、使 WDO 引脚进入低阻抗状态。"

    2) 2)对于正常运行、您需要满足 WDI 时序。 WDO 上升后、新时序开始。  

    WDI 时序: WDI 信号需要在 下窗口边界(tW3874 (max))和上窗口边界(tW3874 (min))之间发生下降转换(边沿)。

    请检查此示波器屏幕截图、以查看预期行为。  

    您可以放大 WDO 断言吗? 我们需要检查负脉冲是否早于 下脉冲(tWECG (max))和上脉冲(tECG (min))?

    注意:我也会通过电子邮件与您联系。

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sila:
    我们需要检查负脉冲是否早于 下脉冲(tWECG (max))和上脉冲(tECG (min))?
    -->如果该范围在正确的窗口内、则不会重置  
     
    q1)如果我的第1个脉冲处于该范围(灰色范围)以上23.3ms、示例24.5ms 或28ms 仍然存在、会发生什么情况?它有时会复位、有时不会复位?
    这个问题是因为我们面对复位有时没有复位(所以我们怀疑它是由于这是 第一个脉冲在边缘).
     
    这是故障 波形
    另外、  如果我们将 set1也更改为0 (已设置0=0)、这意味着窗口边界 增加(信息:25Hz 的新 SW、33Hz 以前的 SW 是100Hz SW)、则初始测试中不会发生复位。(此测试在无负载的正常情况下进行)
    窗口增加25.9ms 时的工作波形:46.8ms(无重置)参见以下波形  
    但当我们连接高压电压360V 和定子负载,然后运行注释给出,那么我们每次高侧 PWM(黄色波形)开始切换时都面临重置,直到低侧(蓝色)切换一旦高侧开始重置,就不会重置   
    所以在这里我们仍然感到困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面添加了说明再做一个澄清、  
    在 WDO 引脚中使用的上拉电阻值是多少(数据表表格中提到1k 至100k)、以及在设计示例中提到的3.3V 电阻值是为了满足200uA 电流 16.5k。  
    在我们的案例中,我们使用5V 上拉和22K ,是可以还是我们还需要把它更改为~33k ?

    此外、是否需要将电流保持在200uA 以下? 它会导致任何复位吗? (我们即将修改和测试、但需要您提供意见)。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    灰色区域是上下边界的公差窗口。 如您所强调的、它可能会导致断言。 因此最好在有效窗口上发送 WDI 负边沿。  

    您了解到的一件好事是、在移除负载后、TPS3430可按 预期工作。 似乎是时间问题。 一旦更改 SET0和 SET1=0并且主25Hz WDI 信号、负边沿看起来在有效窗口中。

    负载行为:

    您是否认为在添加负载时、处理器会出现一些冻结或时序问题? 如果 WDI 输入早于/晚于有效窗口、则 RESET 断言。 您在前面也提到过"当 为执行提供注释(例如: Motor run PWM 注释)时、复位突然发生"。 最好检查这些时候是否出现意外冻结。 您认为您能检查一下吗?  

    对于 WDO 电流:

    在选择上拉电阻器时需要注意的唯一规格是最大 Iwdo。  

    200uA 是应用部分中的示例设计要求。 它显示了如何计算上拉电阻。 因此、如果您有特定的电流要求、您可以用该值替换200uA。

    如果没有严格的电流要求22k 或33k Ω、则应将 Iwdo 保持在10 mA 以下。  

    此致!

    Sila.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的回复、

    我们正在尝试了解为什么在窄窗口复位会发生、而不是在宽窗口中发生、因此我们使用窄带进行测试。

    负载行为:

    当窗口较窄时、

    希望不会出现冻结、但当发出运行命令后、高侧 PWM 启动-在 WDI 上、我们会观察大约50us 到100us 的移位、然后会发生复位。

    让我试着解释一下:上一个 ON_OFF 周期是10ms、下一个脉冲周期(在这个脉冲之后观察到复位)在发生复位的地方花费~10.1ms。

    这意味着在高侧 PWM 出现之前、WDI 脉冲周期测量为10ms (导通和关断)、而当高侧启用时、脉冲周期会扩展为10.1ms (导通和关断总时间)。

    1) WDI 中的这些时间偏移是否会导致复位?

     2)我们看到 WDI 信号中的小毛刺脉冲(关闭周期,黄波)就在重置发生之前(粉色波),这会导致重置吗?

    3)只有窄带出现故障的原因是什么? 在更宽的频带内无毛刺脉冲和复位  

    绿色波是高侧 PWM (我们未捕获低侧、因为它没有问题、已完成、然后高侧 PWM 开始)  

    与时间有关的疑问:

    4)如果我们认为早期故障是发生的、那么相对于 WDI 信号、复位引脚将需要多长时间变为低电平(毫微秒或毫微秒)

    联系方式:

    由于这个复位问题、我们一直坚持不与客户交货、因此迫切需要印度的一些直接联系支持(可以通知印度 TI 团队联系我们吗?) 还需要您的电子邮件 ID 以便进一步说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第三个 问题:

    WDI 线路中的干扰(当出现高侧 PWM 时)、为了消除干扰、我们在看门狗 WDI 引脚附近添加了220pF 至 GND (在 WDI 和 MCU 引脚之间已存在3.3k Ω 串联电阻、因此此电容器作为 RC 滤波器)、并且干扰减少。

    是否可以在 WDI 线路中添加电容器? 还是不可取?  

    我们仍然尝试检查干扰的根源为什么仅在窄带(set0=0、set1=1)配置中发生、以及为什么不在宽带配置(set 0、1= 0)中发生。  

    请告知我们您对上述所有问题的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    我咨询了我的团队、不建议在 WDI 引脚上添加电容器、这会引入缓慢上升和下降时间、并且还会增加漏电流。

    从器件的角度来看、窄窗口与宽窗口之间不应存在差异。 不同之处在于处理器具有更多的时间、而且每当绿色信号出现上升沿时、似乎会产生干扰性的东西。 如果是噪声或干扰、则时间将不匹配。  

    我建议探测 VDD、以查看当高侧 PWM 信号出现时会发生什么情况。  

    我们的看门狗专家将在2周内前往印度工作,如果这个问题仍然发生,我们可以一致。  

    我即将结束该主题、我们将通过电子邮件进行交谈。 设备似乎按预期工作。 我认为是由电路板/应用导致的、我们希望您能够更好地帮助您进行查询和提出问题。  

    此致!

    Sila Atalar