This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:TPS3828 WDI 高电平脉冲 V?

Guru**** 2812835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458961/tps3828-tps3828-wdi-high-pulse-v

器件型号:TPS3828

工具与软件:

안녕 μ A

1. 

RIN 用作40K 的分压器、只要转换检测节点产生的高电平脉冲大于 VIH、看门狗就会保持禁用状态。
1) 1)当 RIN 开路和 WDI 悬空时、内部自动复位振荡器基准电压是多少? 
2)我们的测量显示、~对于 RIN 开路和 WDI 悬空
小于500mV (复位期间)、
RIN 1K 和 WDI 悬空、RIN 100K 为1.4V~1.6V、
对于 RIN 10M 和 WDI 悬空、WDI 悬空1.4V~1.6V 
2. 
100k 值位于 VIH 边界、10M 为转换检测器提供.9999* VDD。 
施加 WDI 电压脉冲(3.3V)时为2.3V、100k 分压器 
当施加 WDI 电压脉冲(3.3V)时、10M 分压3.2V 

在本例中、WDI 悬空为0V。 
如果是电压分配、它为0至1V、因此自动复位振荡器的内部振荡器电压应为2.3V 或3.2V (以上答案)、但实际测量结果显示固定值为1.4V 至1.6V 
所以、
1.想了解一下自动复位振荡器的基本电压
2. WDI 处于高阻抗悬空状态是否意味着在 MCU 连接状态下不提供脉冲?
它是否包含未连接到 MCU 的状态? (WDI 引脚强制打开) 





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    我必须向我们的设计团队核实自动复位电压的确切值,但从基准测试来看,它大约是.9*Vdd。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    自动复位电压的典型值为.9* VDD。  

    很抱歉耽误你的时间。

    Jesse