This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762:关于 TPS3762D02OVDDFR 在附加电路中的使用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465294/tps3762-regarding-tps3762d02ovddfr-usage-in-attached-circuit

器件型号:TPS3762

工具与软件:

您好!

我目前正在考虑在连接电路配置中使用 TPS3762D02OVDDFR。

我已经查看了数据表、但我想确认几点、以确保功能正常。

  1. 对于 TPS3762D02OVDDFR、SENSE 引脚是否应按照附加电路中的计算值设置为0.8V?
  2. 如果我使用具有5V 阈值电压的型号(例如 TPS3762DK0OVDDFR)、SENSE 引脚是否应该直接连接到直流/直流转换器的5V 输出?
  3. 在操作方面、RESET 引脚在上电期间是否在最小 VDD (2.7V)时变为高电平、然后在 SENSE 引脚电压超过或降至低于阈值时变为低电平?
  4. 器件型号 TPS3762D02OVDDFR 中的"OV"表示什么? 它是否意味着"过压"检测?
  5. 连接的电路配置是否存在任何我们应该注意的潜在问题?
  6. 在该配置中、BIST_EN 引脚是否需要任何上拉或下拉电阻器?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参阅下面的答案。

    1. 对于 TPS3762D02OVDDFR、SENSE 引脚是否应按照附加电路中的计算值设置为0.8V?  
      1. 所需的5V 电压轨阈值应设置为分压器的0.8V 输出。  
    2. 如果我使用具有5V 阈值电压的型号(例如 TPS3762DK0OVDDFR)、SENSE 引脚是否应该直接连接到直流/直流转换器的5V 输出?
      1. 如果标称电源轨电压为5V、则建议使用电压阈值较低的器件、除非需要在5V 处进行复位置位。  
    3. 在操作方面、RESET 引脚在上电期间是否在最小 VDD (2.7V)时变为高电平、然后在 SENSE 引脚电压超过或降至低于阈值时变为低电平?
      1.   启动时、对于过压监控器件、如果受监控的电源轨在复位延时时间内超过阈值、则复位将保持低电平有效、只有在 tctr 持续时间内保持低于阈值时、复位才会置为高电平无效。
    4. 器件型号 TPS3762D02OVDDFR 中的"OV"表示什么? 它是否意味着"过压"检测?
      1. 是的、OV 表示过压监控器件
    5. 连接的电路配置是否存在任何我们应该注意的潜在问题?
      1. 对于 RESET 和 BIST 的上拉电阻、我建议使用10k Ω。 除此之外、原理图看起来很好。
    6. 在该配置中、BIST_EN 引脚是否需要任何上拉或下拉电阻器?
      1. 无要求。 如果 MPU GPIO 在启动期间处于未知状态、则可能需要上拉或下拉。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:  

    感谢您的答复。

    问题1。
    我正在查看 TPS3762数据表、注意到没有明确提及"W7±7%"设置的特定阈值电压(VIT)。 您能否说明"W7"设置所基于的基线阈值电压、并提供有关确切阈值电压值的详细信息?

    问题2:
    从数据表中确定详细的模型编号会有点困难。 例如、如果阈值为5V、迟滞为10%、并且需要过压/欠压检测、模型编号会是什么? 另外、您能告诉我该型号的可用性吗?

    如果您需要通过电子邮件回答上述问题、请联系在 E2E 注册的电子邮件地址。 是否采用 IC、我们比较匆忙、因此如果您尽快联系我们会很有帮助。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    W7型号是窗口电压监控器、窗口容差为+/-7%。 因此、复位将在0.744V UV 有效或0.856V OV 有效时生效。  

    对于 Q2、所需的标称电压轨、过压阈值和欠压阈值是多少?  

    此外、需要什么时序以及 BIST 和 LATCH 配置?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse

    考虑到原型设计和评估的时间表、我们需要最迟在2月之前选择器件。 选择标准之一是是否可以在原型设计时获得零件。

    具体而言、我想了解随附 PDF 中红色框内的定制 IC 的供货情况。 需要 IC 的功能才能进行双面检测。

    e2e.ti.com/.../LM5155DSSR.pdf

    我没有指定特定器件型号的原因是、我希望您确认除"TPS3762D02OVDDF"之外是否有任何定制器件型号最迟可在2月上市。 如果有、我想考虑它们是否可以使用。

    如果需要一些时间来准备除 TPS3762D02OVDDF 之外的定制 IC、请告知我。

    您可以通过电子邮件或私人消息回复。 我很抱歉问太多,因为我没有太多的时间,但我非常感谢你能在24小时内回复。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件继续讨论。

    Jesse