This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A-UC18: EP 请求热阻,结至电路板和/或结至外壳(底部)

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466856/uc1845a-ep-requesting-thermal-resistance-junction-to-board-and-or-junction-to-case-bottom

器件型号:UC1845A-UC1845 EP

工具与软件:

您好!

UC1845A-UC18AMDREP (EP) 8引脚 SOIC 的数据表 仅列出了结至环境的热阻。 是否有热阻值、结至电路板和/或结至外壳(底部)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将其转发给测试团队以找出答案。 如果有、团队会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theta JB = 61°C/W  

    Theta  JC (顶部)= 51.5°C/W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!